This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS3092:模拟7MHz精密半波整流器

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH7322
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/582712/tina-spice-ths3092-simulating-precision-half-wave-rectifier-at-7mhz

部件号:THS3092
主题中讨论的其他部件:TINA-TILMH7322

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

我有一个奇怪的问题。 我有两个单独的精密半波整流器在模拟中测试两个不同的二极管。 单看两个作品,似乎都运作良好,我删除了其中一个作品和另一个作品。 但是,当我同时运行这两个文件时,我得到一个非常奇怪的输出,似乎是假的! 这很奇怪! 当我将其中一个音频源的频率从6.78MHz降低到6MHz时,也会得到很好的结果!  

非常奇怪的行为。 我想知道软件中是否存在错误,或者我是否做了错误的事情!  

我已附上文件和一些屏幕截图。 e2e.ti.com/.../Resonant_5F00_Filter_5F00_Test.TSC