This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0822万:ADS54J60上的共模电压

Guru**** 1144240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578106/tida-00822-common-mode-voltage-on-ads54j60

部件号:Tida-0.0822万
主题中讨论的其他部件:ADS54J60

为什么ADC共模电压与该板上的输入相连? ADS54J60的数据表显示,输入已经存在内部偏置。 只是确保我不会错过一些东西。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlesw,

    在直流应用中使用放大器时,该板提供VCM输出选项。 其中一个选项就是您所指出的。 BU默认情况下,不应连接此选项,因为输入是交流耦合的,并且部件是自偏置的。 进行 此连接的电阻器上应有一个DNI。

    此致,

    Jim