This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于TI的PSpice-for TI:用于进行DrbK-Buck EVM模拟的二极管和收敛错误

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1094144/pspice-for-ti-diodes-and-convergence-errors-for-pmlk-buck-evm-simulation

部件号:PSpice-for TI
主题中讨论的其他部件:TPS5.416万

您好!

我正在使用PSpice for TI模拟此EVM: https://www.ti.com/tool/PMLKBUCKEVM#tech-docs

具体而言,TPS5.416万部分;我将 实验手册中提供的原理图 用作参考,第30页实验1中详细介绍了具体配置。

目前我遇到了两个问题。 第一个是,在设计中使用的二极管 B260-13-F在模型库中不可用;虽然可以在网上找到SPICE模型,但它是一个.txt文件,带有基本SPICE .MODEL语句和二极管参数。 是否有一种方便的方法将其集成到我的设计中,或者修改PSpice二极管组件以匹配?

其次,当我在24V直流输入(完全在EVM容差范围内)下使用本机二极管模型运行基本偏置点时,模拟将停止,并显示以下 消息:

我已经在模拟配置文件中选择了ABSTOL和VNTOL选项,并且我已经尝试根据本论坛上的另一个问题打开自动收敛。 这两种情况似乎都没有帮助。 低输入电压(~6V)时,此问题消失,但产生的输出值不正确;如果我已正确设置,则输出电压应为3.3 V

e2e.ti.com/.../pmlk.zipe2e.ti.com/.../slvmcz8.zip