主题中讨论的其他部件:TPS5.416万
您好!
我正在使用PSpice for TI模拟此EVM: https://www.ti.com/tool/PMLKBUCKEVM#tech-docs
具体而言,TPS5.416万部分;我将 实验手册中提供的原理图 用作参考,第30页实验1中详细介绍了具体配置。
目前我遇到了两个问题。 第一个是,在设计中使用的二极管 B260-13-F在模型库中不可用;虽然可以在网上找到SPICE模型,但它是一个.txt文件,带有基本SPICE .MODEL语句和二极管参数。 是否有一种方便的方法将其集成到我的设计中,或者修改PSpice二极管组件以匹配?
其次,当我在24V直流输入(完全在EVM容差范围内)下使用本机二极管模型运行基本偏置点时,模拟将停止,并显示以下 消息:
我已经在模拟配置文件中选择了ABSTOL和VNTOL选项,并且我已经尝试根据本论坛上的另一个问题打开自动收敛。 这两种情况似乎都没有帮助。 低输入电压(~6V)时,此问题消失,但产生的输出值不正确;如果我已正确设置,则输出电压应为3.3 V