请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:Tida-1.003万 主题中讨论的其他部件: BQ7.62万
大家好,TI团队
在何处测量V load_detected? (图12. MSP430 MCAUTM固件程序设计流程图指南)
我知道在 BQ769.4003万的CHG引脚处测量V load_detected。
但在TIDA-1.003万中,CHG针脚连接到BQ7.62万。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,TI团队
在何处测量V load_detected? (图12. MSP430 MCAUTM固件程序设计流程图指南)
我知道在 BQ769.4003万的CHG引脚处测量V load_detected。
但在TIDA-1.003万中,CHG针脚连接到BQ7.62万。
此致
您好,
v load_detected是 一个阈值,用于确定是否有负载连接到TIDA-1.003万。 它假定您的负载有一个巨大的盖子。 因此,如果没有附加负载且预放电FET打开,您可以很快地期望Pack+升至接近BAT+。 如果有负载,由于盖子很大,Pack+会缓慢增加,您可以测量BAT+和Pack+之间的大间隙。在固定时间延迟后,打开预放电FET。
如果没有其他问题,请单击"此解决了我的问题"。
谢谢。
此致,
Ryan Tan