This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-1.0071万:如何使用软件检测INPilot _ADC振幅?

Guru**** 672920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1103806/tida-010071-how-to-use-software-to-detect-pilot_adc-amplitude

零件号:Tida-1.0071万

您好,专家,

我们的客户正在阅读我们 的TIDA-1.0071万,并有一些问题。 如下面所示,Pilot与ADC信号输出具有不同的振幅。 我们可以轻松地使用ADC来检测占空比变化,但如何检测振幅变化? 您可以快速回复吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../CP_5F00_Circuit_5F00_SW_5F00_Strategy_5F00_TI-_2800_002_2900_.pptx</s>2900

巴西,

郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如电路INPilot _ADC中所示,它连接到ADC输入,使用R56,R57,R58和3.3V电源,是一种电平转换+电阻分压器,将-12V ->+ 12V转换为~0.2V ->~3.2V。