请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:Tida-1.0071万 您好,专家,
我们的客户正在阅读我们 的TIDA-1.0071万,并有一些问题。 如下面所示,Pilot与ADC信号输出具有不同的振幅。 我们可以轻松地使用ADC来检测占空比变化,但如何检测振幅变化? 您可以快速回复吗? 谢谢。
e2e.ti.com/.../CP_5F00_Circuit_5F00_SW_5F00_Strategy_5F00_TI-_2800_002_2900_.pptx</s>2900
巴西,
郑电气