请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010203 大家好、团队、
客户遇到输出电压未达到预期值的问题。
他们输入了200Vrms、哪个预期输出电压为400V、实际输出电压为~280V...这可能是什么原因?
查看波形时、形状不是 PFC、似乎仅在输入峰值处运行。
因此,我们怀疑输出来自如何在二极管上检测到它作为输入峰值电压(280Vrms*1.4)。
如果他们用示波器查看低压侧、则看不到任何输出。
- 这背后的原因可能是什么?
- 在这种情况下、我们应该检查什么? 我们是否应该检查任何信号?
此致、
Masaru