This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:TIDA-00792

Guru**** 542470 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, EV2400, BQ76920, BQ76930, TIDA-00449, BQ76940, BQ78350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1107520/tida-00792-tida-00792

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ76920BQ76930TIDA-00449BQ76940BQ78350

你好

与 TIDA-00792板有关的问题。

  • Bat 和 Pack 之间有何区别?
  • c0和 Bat-是相同的点吗? 电池组时的效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aubrey、

    "BAT"是电池组的指示符。 "Pack"是电池正在供电的负载。

    C0是堆栈中最低电池底部的短接、它与 BAT-是相同的网。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、我还想知道 AFE BQ7693003DBTR 是默认配置还是完成配置、是否还需要 EV2400板来设置配置?  我将 AFE 与 BQ7850dbTR-R1相连、与之间的通信是否为自主?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aubrey、  

    默认情况下不配置 BQ76930。 您将需要一个外部微控制器来操作和控制此器件。 BQ7850之间的通信是自主的。 默认情况 下、使用 BQ76920 AFE 为5节4400mA 电池应用设置 BQ7850、您将需要在量产中对 BQ7850进行编程。  对 BQ7850进行编程后、这两个器件可以自主工作。

    TIDA-00449提供了参考代码、BQ76930产品文件夹提供了使用 I2C 和 CRC 的简单示例代码。

    另请参阅 https://www.ti.com/tool/TIDA-00792 、了解使用 BQ769x0和 BQ7850的设计。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的应用中、我使用 BQ7693003DBTR 进行了修改、因为我正在监控9节电池。我遇到的实际问题是、我能否通过 i2c 为18Ah 锂电池配置器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aubrey、

    是的、您可以通过 i2c 为该容量的锂电池配置器件。

    谢谢
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经了解了 TIDA-00792的文档。 我的设计与我的设计相对相同。唯一的区别是 AFE 和被监控的电池数量。 由于我没有 EV2400、我想使用 i2c 总线对其进行配置、但 在 TIDA 文档中找不到 BQ76930产品文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aubrey、

    这是产品文件夹。 https://www.ti.com/product/BQ76930 

    下面是一个应用手册、其中包含与 BQ769x0系列器件的 I2C 通信示例。 https://www.ti.com/lit/pdf/slva626 

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、还有一个问题。 我用30V 的电源为整个电路板供电、BQ76930好像不会消耗任何功率、因为没有电流消耗指示。 REGSRC 电压为9-10V、输出 REGOUT 信号。 我是否必须连接电池才能使电路板正常工作? 还是可以使用电源进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aubrey、

    您可以使用电源测试电路板。   您无需使用电池来测试电路板。

    此致、

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria 感谢您的反馈。 问题在于、Ive 供电板的电源为 VBAT 上的+ve 和 C0上的-ve (30V)。 加电时不消耗任何电流。但是、REGSRC 具有和输出9-10V 电压、不在 REGOUT 引脚上输出信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aubrey、

    您的设备可能仍处于运输模式。  请参阅第8.4节"器件功能模式"、了解如何将 BQ76940从运输模式切换到正常模式。  如果不是这种情况、BQ78350可能会触发基于电压的关断。  更多信息、请参阅 BQ78350中的第8.4节。  如果连接的电池少于最大数量、请确保 AFE 电池映射寄存器配置正确。  配置不当也可能会触发基于电压的关断。

    此致、

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andria,我没有真正与器件进行任何 i2c 通信,因为我的 i2c 上拉电阻由 REGOUT 供电,而 REGOUT 不提供电压。 因此、我目前无法与设备进行真正的通信。 我想在上拉电阻器上连接3.3V 电压,并检查它是否可以发起通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    要将 BQ76940切换为出厂模式、您需要向 TS1引脚施加电压。  数据表中的第7.5节列出了启动器件至少需要超过 tboot_max 的必要电压(Vboot)。  我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试一下。  将为您提供反馈。 非常感谢!