This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010047:如何获取样片

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1103208/tida-010047-how-to-get-samples

器件型号:TIDA-010047
主题中讨论的其他器件: TIDA-01622

尊敬的 SRS

如何获取 TIDA-010047参考设计样片?

非常感谢

raimon 肋条

Simon Tech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-010047是一种参考设计、而不是 EVM、因此我们需要一些特定的项目信息来准备电路板并将其运出。 我强烈建议通过 TI FA/TSR 来申请电路板。 如果有任何技术问题、我们可以与 E2E 讨论。  

    如果没有其他问题、请单击"这已解决我的问题"。

    谢谢。

     

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    该项目是一款适用于家庭应用的 USB 充电器。

    我们还需要   TIDA-01622  30W/in3、效率高达94%的65W USB Type-C PD 交流/直流适配器参考设计。

    您能否为他们做好准备、或者我们是否可以通过 TI 在西班牙提出申请?

    此致

    raimon 肋条

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raimon、

    我们需要您通过您当地的 TI 联系人申请电路板。

    即使如此、这些电路板也可能不可用。

    谢谢、

    Robert