主题中讨论的其他器件: TPS650864
您好、TI 专家、
我的客户现在检查 TIDA-01393是否使用 Xilinx Zynq UltraScale XCZU11EG。
正如您所知、TIDA-01393中有 TPS6508641、但我认为它与 TPS6508640略有不同。
我在数据表中找到了比较表。
根据此表、我认为 对于 XCZU11EG、我应该使用 TPS6508640而不是 TPS6508641。
您能否检查一下我是否对?
此致、
Chase
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家、
我的客户现在检查 TIDA-01393是否使用 Xilinx Zynq UltraScale XCZU11EG。
正如您所知、TIDA-01393中有 TPS6508641、但我认为它与 TPS6508640略有不同。
我在数据表中找到了比较表。
根据此表、我认为 对于 XCZU11EG、我应该使用 TPS6508640而不是 TPS6508641。
您能否检查一下我是否对?
此致、
Chase
你好 Chase、
我认为你是对的。 下面是我从 TIDA-01393设计指南中剪切过来的图片。 这是您之前提到的同一个表、但它有一些额外的详细信息。 建议将 TPS6508640用于 Zynq UltraScale+产品 ZU6 - ZU15。 由于您使用的是 XCZU11EG、因此我将坚持使用 TPS6508640 PMIC。 设计指南中的图2显示了将 ZU11 MPSoC 与 TPS6508640相连的电源图示例。
此外、根据设计指南中的此表、TPS6508641似乎 不能正确支持您使用的特定 MPSoC、因此我将使用 TPS6508640。
此致、
James