This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01012:当我破坏这个项目时、我遇到一些错误

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01012, BLE-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1129345/tida-01012-when-i-buid-this-project-i-meet-some-error

器件型号:TIDA-01012
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

尊敬的 TI 专家:

我正在研究 TIDA-01012、当我构建 TIDA-01012_BLE_STACK 时、情况良好、但当我构建 TIDA-01012应用时、会出现一些错误、如下图所示:

我的设置如下:

根据 tidubv5b.pdf、我已介绍 TI-RTOS 2.13.0.06、ARM 编译器工具5.2.9 (找不到5.2.5)和 BLE-STACK V2.1.1

我应该选择哪个 XDCtools 版本?

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已尝试安装 XDC 工具?

    http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/


    我已经与产品团队的同事进行了接触。 我们很快会回来。

    此致、

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01012设计指南:TI 的 Code Composer Studio (CCS)软件(版本6.1.2)、TI-RTOS 2.13.0.06、ARM 编译器工具5.2.5和 BLE-STACK v2.1.1用于开发 TIDA-01012参考设计。

    请下载并安装正确的 XDCTools 以启动、Shaury 提供了相应的链接。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 可以使用版本12吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鉴于随该 TID 提供的软件已使用五年以上、我预计在使用 CCS v12以及其他预期依赖项(TI-RTOS、ARM 编译器)时会出现问题。  确保首先从这些工具的正确版本开始、如果编译仍然存在问题、则考虑降级 CCS。

    此致、
    Ryan