This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:UART 到 CAN

Guru**** 663360 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208, TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1130387/tida-010208-uart-to-can

器件型号:TIDA-010208
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

您好!

在此参考设计中、控制器通过 UART 与 CAN 进行通信。

我们已经介绍了用于 I2C 的示例代码。

UART 是否有任何示例代码可用于 CAN 转换、反之亦然。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TIDA-010208不支持 CAN 通信。 我们在电路板上放置 CAN 收发器来评估辅助电源性能。 UART 转 CAN 代码不可用。 您可以将 C2000视为 MCU、或将 TCAN4550视为 CAN 控制器。

    谢谢。

    此致、

    Ryan Tan