Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, HD3SS460, TPS65982, TPS65987D, TUSB1046A-DCI, TUSB1064, TUSB564
器件型号:TIDA-00630
大家好、
我有一个客户选择的仅具有一个 USB 3.1超高速接口的 Qualcomm SOM。 根据 SOM 数据表、可以使用 USB 作为 DisplayPort 4K@60Hz 输出。
SoM 还具有引脚 DP_USBC_orien 和 DP_AUX_EN_N 输出、EDP_AUX_P/N 以及 USB_CC1和 USB_CC2。
请参阅随附的带 DisplayPort 的 SOM USB3.1 Type-C 参考设计图片。 使用 USB-C 连接器时就是这种情况。
客户想要采用此 SOM、无 USB-C 连接器、DisplayPort 连接器(无参考微型 DP)、一些 USB3 A 类端口和5V 外部电源的设计。 在同一电路板中、SOM 和 IC 之间直接连接、无需电缆/连接器。
我正在寻找最接近的参考设计之一 TIDA-00630参考设计。
所需的组件 可能至少为 HD3SS460 MUX、DisplayPort-connector、TUSB8041 USB3-HUB 和 USB3 Type-A 连接器。
客户要求此设计必须为一体式独立版本、仅5V 输入电源、尺寸应尽可能紧凑。
以下是问题:
* TIDA-00630基准还有哪些其他功能? 如何简化它?
*在没有 USB-C 连接器的情况下、PD 控制器 TPS65982/-86/-87等是否真的有必要?
* HD3SS460和 DP 连接器之间不需要驱动器 IC?
感谢您的任何帮助。
随附图片可能会说明需要什么:


巴西托米