This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:软件和变压器

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01281, TIDM-02002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1064704/tida-00951-sw-and-transformers

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件:TIDA-01281TIDM-02002

尊敬的所有人:

这个论坛有很多关于变压器软件和规格的主题、但是我没有在公共场合找到信息。

您能否通过发送有关 T1 (750343383R00)、T2 (750343382R00)和 T4 (750343341)变压器的信息来帮助我?

此外、我还需要 TIDA-00951应用的 TIDA-01281电路板固件。 您能更好地向我发送二进制文件还是源代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dmitriy

    TIDA-00951是一种旧解决方案、设计人员已经离开了团队。

    考虑到客户的要求、 我认为最合适的解决方案是 TIDM-02002 、其优势为1:此拓扑可在两侧使用软开关操作;2:此拓扑比 TIDA-00951更受欢迎且更懂。 因此、我建议 您参考 TIDM-02002以获得更好的性能和支持。 如果 您对 TIDM-02002有任何疑问 、我建议您打开一个新的 E2E 帖子、这将使他们获得正确的支持所有者。

    最后、感谢您 的理解和支持。