This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1020:使用 CSS 无法导入工程

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1063148/tidm-1020-use-the-css-can-not-import-the-project

器件型号:TIDM-1020

当我使用 CSS 导入 TIDM1020_WIFI_Thermoster_3.0时、CSS 会显示以下消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试导入的项目未包含在最新的 SDK 中。

    TIDM1020是一个较旧的演示、但您可以找到需要从 CCS 中的项目属性下载的 SDK 的正确版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDM1020参考设计指南指出、它需要2.10.0.4版