主题中讨论的其他器件:TLV3501
你(们)好
我正在使用 PSpice 仿真 tlv3501。
我使用的 OrCAD 版本是16.5。
如下所示。
________________________________________________________________
仿真结果
________________________________________________________________
.end
*美元
.SUBCKT IS_SET VCC VEE 禁用 Vien VIDIS PBAD
GIS VCC1 VEE 值={ if ((V (PBAD)> 2.5V),1U,if (V (disable)> 2.5,V (Vien),V (VIDIS)))}
RIS VCC1 VCC 1
*RIS2 VCC VEE 100000000
.end
*美元
SUBCKT 4ORGATE 1 2 3 4 5 VDD VSS
E1 6 0值={if (((V (1)>(V (VDD)+V (VSS))/2)|(V (2)>(V (VDD)+V (VSS))/2)|(V (3)>(V (VDD)+V (VSS)/2)|(V (4)+ V (VDD)+2VVSS)
$
错误(ORPSIM-16366):行太长。 限制为132个字符。
索引从1个文件中有39个条目。
****来自库"D:/PSpice Library/tlv3501_lib/tlv3501.lib"**
SUBCKT 4ORGATE 1 2 3 4 5 VDD VSS
E1 6 0值={if (((V (1)>(V (VDD)+V (VSS))/2)|(V (2)>(V (VDD)+V (VSS))/2)|(V (3)>(V (VDD)+V (VSS)/2)|(V (4)+ V (VDD)+2VVSS)
$
错误(ORPSIM-16366):行太长。 限制为132个字符。
请帮我做什么。