This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501A-Q1:发生 PSpice 仿真错误

Guru**** 687390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1134396/tlv3501a-q1-pspice-simulation-error-occurred

器件型号:TLV3501A-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3501

你(们)好

 

我正在使用 PSpice 仿真 tlv3501。

 

我使用的 OrCAD 版本是16.5。

 

如下所示。

________________________________________________________________

仿真结果

________________________________________________________________

 

.end

*美元

.SUBCKT IS_SET VCC VEE 禁用 Vien VIDIS PBAD

GIS VCC1 VEE 值={ if ((V (PBAD)> 2.5V),1U,if (V (disable)> 2.5,V (Vien),V (VIDIS)))}

RIS VCC1 VCC 1

*RIS2 VCC VEE 100000000

.end

*美元

SUBCKT 4ORGATE 1 2 3 4 5 VDD VSS

E1 6 0值={if (((V (1)>(V (VDD)+V (VSS))/2)|(V (2)>(V (VDD)+V (VSS))/2)|(V (3)>(V (VDD)+V (VSS)/2)|(V (4)+ V (VDD)+2VVSS)

$

错误(ORPSIM-16366):行太长。 限制为132个字符。

 

索引从1个文件中有39个条目。

 

****来自库"D:/PSpice Library/tlv3501_lib/tlv3501.lib"**

SUBCKT 4ORGATE 1 2 3 4 5 VDD VSS

E1 6 0值={if (((V (1)>(V (VDD)+V (VSS))/2)|(V (2)>(V (VDD)+V (VSS))/2)|(V (3)>(V (VDD)+V (VSS)/2)|(V (4)+ V (VDD)+2VVSS)

$

错误(ORPSIM-16366):行太长。 限制为132个字符。

 

请帮我做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAE、

    感谢您的参与。 需要使用"+"将该行拆分为两行。 请参阅随附、了解要添加到仿真配置文件中的新库文件。  

    e2e.ti.com/.../tlv3501.lib

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

     

    由于模拟传输的库文件、它以如下所示的额外错误停止。

     

    请再次检查。

    _________________________________________________________________________________________

    **警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖

     

    *库:

    *配置文件库:

    *本地库:

    .LIB "D:/PSpice 库/tlv3501_lib/tlv3501.lib"

    .LIB "D:/PSpice 库/AD8552.lib"

    *从 C:\Cadences\SPB_16.5\tools\PSpice\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:

    .lib"nom.lib"

     

    *分析指令:

    Tran 0 500us 0 2n

    .probe V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))

    .INC "..\SCHEMATIC1.net

     

     

     

    ****包括 SCHEMATIC1.net ****

    *源代码 RESONANCEVOLTAGESENSING

    R_R27        N15369808 0 500k  

    R_R25        N15369672 1.5V 750  

    R_R26        0 N15369672 500k  

    X_U1        N15369672 N15369668 0 3.3V 0 N15369808 TLV3501

    V_V12        N15369668 0  

    正弦1.5 1.5 85k 0 0

    V_V8        1.5V 0 DC 1.5V AC 0

    V_V3        3.3V 0 DC 3.3V AC 0

     

    ****恢复 ResonanceVoltage.cir ****

    .end

     

    **09/15/22 09:19:22**** PSpice 16.5.0 (2011年4月)***** ID# 0****

     

     **配置文件:"SCHEMATIC1-ResonanceVoltage" [ D:\GP Project\07 JG\PSpice_simulation\Resonance voltage\谐 振标签感应-pspicef

     

     

     ****    电压控制开关模型参数

     

     

    秘书长的报告

     

     

     

     

                  X_U1.X_S1._S1  X_U1.X_S2._S2   

            Ron   1 1                          

           ROFF   1.000000E+06   1.000000E+06

            VON   1              0            

           VOFF   0              1            

     

     

                  X_U1.X_U5.X_SMID._SMID

            Ron 1.               

           ROFF   1.000000E+12

            VON   0            

           Voff 1.               

     

     

                  X_U1.X_U5.X_SHIZ._SHIZ

            Ron 1.               

           ROFF   1.000000E+12

            VON   0            

           Voff 1.               

     

     

                  X_U1.X_U5.X_SVOH._SVOH

            Ron 1.               

           ROFF   1.000000E+12

            VON 1.               

           Voff 0               

     

     

                  X_U1.X_U5.X_SVOL._SVOL

            Ron 1.               

           ROFF   1.000000E+12

            VON   0            

           Voff 1.               

     

     

    错误--瞬态偏置点计算中的收敛问题

     

     

     上次尝试的节点电压为:

     

     节点  电压    节点  电      压节点电压    节点  电压

     

     

    (1.5V)   1.2220 (3.3V)   2.6883 (X_U1.1V)    .8146                       

     

    (N15369668)   1.2220                (N15369672)   1.2201                     

     

    (N15369808)-3.694E+09                (X_U1.N21103)   1.7664                   

     

    (x_U1.N21237)   0.0000              (X_U1.IN+buff)    .9940                  

     

    (x_U1.in-buff)    .9955             (X_U1.InRange)   0.0000                  

     

    (X_U1.N785573)    .9948             (X_U1.N852568)    .0049                  

     

    (X_U1.N858114)    .8051             (X_U1.N858423)   1.4568                  

     

    (X_U1.N858660)   0.0000             (X_U1.N858664)   1.7841                  

     

    (x_U1.N858942)   1.7664             (X_U1.N860089)    .8832                  

     

    (X_U1.N860095)    .8832             (X_U1.N860471)    .8920                  

     

    (X_U1.N860477)    .8920             (X_U1.N861616)   1.4390                  

     

    (X_U1.N861628)   1.4534             (X_U1.N865822)    .8832                  

     

    (X_U1.N880755)    .0017             (X_U1.N880765) 246.0E-09                  

     

    (x_U1.N880795)   2.6883             (X_U1.N880935)    .0017                  

     

    (x_U1.N893768)    .8146             (X_U1.X_U10.4)    .6636                  

     

    (x_U1.X_U3.VH)    .0020             (X_U1.X_U5.1V)    .8146                  

     

    (x_U1.X_U7.1V)    .8146             (X_U1.X_U3.OUT)   1.7841                 

     

    (x_U1.X_U5.MID)    .7267            (X_U1.SHDN_CTRL)    .6636                

     

    (x_U1.V+_buffer)   2.1900           (X_U1.V-_buffer)   0.0000                

     

    (x_U1.X_U3.VMID)    .8920           (X_U1.X_U8.OUT2)   1.7841                

     

    (x_U1.X_U9.OUT2)   0.0000           (X_U1.X_U2.N20155)   2.3611              

     

    (x_U1.X_U2.N20415)   -.1711         (X_U1.X_U2.N20531)   0.0000              

     

    (x_U1.X_U2.N20539)   -.1711         (X_U1.X_U2.N20826)   0.0000              

     

    (x_U1.X_U2.N20833)   0.0000         (X_U1.X_U2.N20840)   0.0000              

     

    (X_U1.X_U3.INNNEW)    .8093         (X_U1.X_U4.N03175)    .8832              

     

    (x_U1.X_U5.DS_OUT)   1.5264         (X_U1.X_U5.X_U3.3)   1.5264              

     

    (x_U1.X_U5.X_U8.6)   0.0000         (X_U1.X_U7.N16973)   1.7841              

     

    (x_U1.X_U7.N20310)   1.7841         (X_U1.X_U7.N20377)   4.4805              

     

    (x_U1.X_U2.N202710)   2.3611        (X_U1.X_U2.X_U2.X_U24.6)   0.0000             

     

    (x_U1.X_U5.N778484)-3.694E+09        (X_U1.X_U5.N778496) 450.9E+03             

     

    (x_U1.X_U5.N789513)    .6636        (X_U1.X_U5.N850209) 7392.6000             

     

    (X_U1.X_U5.N855577)   2.4143        (X_U1.X_U5.VSS_NEW)   1.8737             

     

    (x_U1.X_U5.X_U10.4)    .6636        (X_U1.X_U5.X_U11.4)   1.5264             

     

    (x_U1.X_U7.N777122)   1.7841        (X_U1.X_U7.N777182)   0.0000             

     

    (x_U1.X_U7.N777375)   0.0000        (X_U1.X_U7.X_U17.4)   0.0000             

     

    (X_U1.X_U5.N8491902) 450.9E+03       (X_U1.X_U2.X_U1._U1.X_U1.OUT2)   0.0000           

     

    (x_U1.X_U5.Sout_CTRL)   1.5264      (X_U1.X_U5.X_U7.X_VMID)    .8920           

     

    (x_U1.X_U7.X_U5.OUT2)   0.0000      (X_U1.X_U2.X_U2.X_U21.OUT2)   0.0000          

     

    (X_U1.X_U2.X_U2.X_U22.OUT2)   0.0000 (     X_U1.X_U2.X_U2.X_U23.OUT2   ) 0.0000          

     

    (x_U1.X_U7.X_U13.OUT1)   1.7841     (X_U1.X_U7.X_U15.OUT2)   0.0000          

     

    (x_U1.X_U7.X_U16.OUT2)   0.0000     (X_U1.X_U5.CONTRAL_HIZ   ) 0.0000         

     

    (x_U1.X_U5.CONTRAL_MID)    .6636     

     

     

     这些电压无法收敛:

     

       V (N15369808)             =   89.95MV \  -3.694GV

       V (X_U1.N785573)          =    1.221V \  994.78mV

       V (X_U1.IN+buff)          =    1.220V \  993.96mV

       V (X_U1.N858114)          =    1.303V \  805.12mV

       V (X_U1.V+_BUFFER)        =    2.688V \    2.190V

       V (X_U1.N858423)          =    1.955V \    1.457V

       V (X_U1.N860089)          =    1.331V \  883.20mV

       V (X_U1.N860095)          =    1.331V \  883.20mV

       V (X_U1.N858942)          =    2.662V \    1.766V

       V (X_U1.N860471)          =    1.344V \  892.03mV

       V (X_U1.N860477)          =    1.344V \  892.03mV

       V (X_U1.N858664)          =    2.688V \    1.784V

       V (X_U1.N861616)          =    2.168V \    1.439V

       V (X_U1.N861628)          =    2.190V \    1.453V

       V (X_U1.N880935)          =   2.135mV \   1.728mV

       V (X_U1.SHDN_CTRL)        =  814.64mV \  663.64mV

       V (X_U1.N880755)          =   2.124mV \   1.730mV

       V (X_U1.X_U4.N03175)      =    1.331V \  883.20mV

       V (X_U1.N865822)          =    1.331V \  883.20mV

       V (X_U1.N21103)           =    2.662V \    1.766V

       V (X_U1.X_U2.N202710)     =    2.859V \    2.361V

       V (X_U1.X_U2.N20155)      =    2.859V \    2.361V

       V (X_U1.X_U5.N778484)     =   89.95MV \  -3.694GV

       V (X_U1.X_U5.N778496)     =  -12.80KV \  450.95KV

       V (X_U1.X_U5.N8491902)    =  -12.80KV \  450.95KV

       V (X_U1.X_U5.N850209)     =  -209.85V \   7.393KV

       V (X_U1.X_U5.N855577)     =    2.537V \     2.414V

       V (X_U1.X_U3.VMID)        =    1.344V \  892.03mV

       V (X_U1.X_U3.VH)          =   2.444mV \   1.991mV

       V (X_U1.X_U3.INNNEW)      =    1.220V \  809.31mV

       V (X_U1.In 缓冲器)          =    1.222V \    0.996V

       V (X_U1.X_U3.OUT)         =    2.688V \    1.784V

       V (X_U1.X_U8.OUT2)        =    2.688V \    1.784V

       V (X_U1.X_U10.4)          =  814.64mV \  663.64mV

       V (X_U1.X_U5.MID)         =    1.344V \  726.68mV

       V (X_U1.X_U5.CONTRAL_MID) =  814.64mV \  663.64mV

       V (X_U1.X_U5.X_U3.3)      =    1.874V \    1.526V

       V (X_U1.X_U5.DS_OUT)      =    1.874V \    1.526V

       V (X_U1.X_U5.X_U7.VMID)   =    1.344V \  892.03mV

       V (X_U1.X_U5.N789513)     =  814.64mV \  663.64mV

       V (X_U1.X_U5.X_U10.4)     =  814.64mV \  663.64mV

       V (X_U1.X_U5.Sout_CTRL)   =    1.874V \    1.526V

       V (X_U1.X_U5.X_U11.4)     =    1.874V \    1.526V

       V (X_U1.X_U7.N16973)      =    2.688V \    1.784V

       V (X_U1.X_U7.X_U15.OUT2)  =  -39.10KV \        0V

       V (X_U1.X_U7.X_U13.OUT1)  =    2.688V \    1.784V

       V (X_U1.X_U7.X_U16.OUT2)  =  -39.10KV \        0V

       V (X_U1.X_U7.N777182)     =  -39.10KV \        0V

     

     这些电源电流无法收敛:

     

       I (X_U1.e.T_TPD.EA1)      =   26.62mA \   17.66mA

       I (X_U1.e.T_TPD.eB1)      =  -26.62mA \  -17.66mA

       I (X_U1.e.T_TPD1.EA1)     =   26.88mA \   17.84mA

       I (X_U1.e.T_TPD1.eB1)     =  -26.88mA \  -17.84mA

       I (X_U1.E_E4)             = -102.30nA \   65.65nA

       I (X_U1.E_E3)             =  102.30nA \  -65.65nA

       I (X_U1.X_U4.e.T_TPD.EA1) =   26.62mA \   17.66mA

       I (X_U1.X_U4.e.T_TPD.eB1) =  -26.62mA \  -17.66mA

       I (X_U1.X_U3.EOUT)        =  -26.62mA \  -17.66mA

       I (X_U1.X_U8.EOUT)        =  -26.62mA \  -17.66mA

       I (X_U1.X_U10.E1)         =  -1.631nA \  -1.329nA

       I (X_U1.X_u11.E2)         =  -26.88mA \  -17.84mA

       I (X_U1.X_U5.X_U7.EOUT)   =    29.94A \   -5.335A

       I (X_U1.X_U5.X_U10.E1)    = -815.45pA \ -664.30pA

       I (X_U1.X_U5.X_u11.E1)    =-222.05e-18A \  695.31pA

       I (X_U1.X_U7.X_U15.EOUT)  =   39.10KA \        0A

       I (X_U1.X_U5.L_L1)        =   179.91A \  -7.387KA

       IA (X_U1.T_TPD)           =   26.62mA \   17.66mA

       IB (X_U1.T_TPD)           =  -26.62mA \  -17.66mA

       IA (X_U1.T_TPD1)          =   26.88mA \   17.84mA

       IB (X_U1.T_TPD1)          =  -26.88mA \  -17.84mA

       IA (X_U1.X_U4.T_TPD)      =   26.62mA \   17.66mA

       IB (X_U1.X_U4.T_TPD)      =  -26.62mA \  -17.66mA

       I (V_V3)                  =  -1.739mA \  -1.407mA

       I (X_U1.X_U5.V_V1)        = 1.654e-24A \  695.31pA

     

     这些设备无法收敛:

       X_U1.X_U5.X_U3.E1 X_U1.X_U7.X_U7.X_U15.EOUT X_U1.X_U7.X_U7.X_U16.EOUT

     

    ****中断****

    ________________________________________________________________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAE、

    您可能需要松开分析仿真参数、例如选择自动收敛或跳过瞬态偏置计算。 如果您可以向我发送您的项目 zip 文件、我也可以进一步了解。  

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子、因为我们正在离线处理此帖子。