This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060029:K 值为 π μ s

Guru**** 1186910 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060029
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1130270/tida-060029-k-value-of-4

器件型号:TIDA-060029

感谢你的帮助。

在``Dπ 指南:TIDA-060029''的第12页中、它说``k 等于4/μ s。'" 我不明白为什么它是``4/π'。
π、我认为"2/μ s"是正确的。

另外,在第11页上,它说"zX'=(Zo-ZX)/(Zo*ZX)",但"ZX'=(Zo*ZX)/(Zo-ZX)"不正确。 我认为。

请检查此项。


URL: www.ti.com/.../TIDA-060029 ads&dCM=yes&gclid=EAiaIQobChMI9OGkpdft-QIVi6mWCh01ZgcIEAAYASAAEgIrPWD_Bwe&gclsrc=aw.DS#tech-docs

网址: detail-infomation.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kondou-San、您好!  

    π 图2-10是 k =π μ s、但图2-11是 k = 4/μ s、因为信号的面积减少了一半。  

    2.正确答案应为 ZX'=(Zo*ZX)/(Zo-ZX)。 我们目前正在研究该参考设计的修订版。 感谢您向我们指出此错误!

    谢谢、

    Sima

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我不太理解"1. 我 π 图2-10是 k =π μ s、但图2-11是 k = 4/μ s、因为信号的面积减少了一半。  "部分、那么您能详细解释一下吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kondou-San、您好!  

      π 将 π 的信号视为从0到/2的余弦来查看完整导出时,它实际上可能只有1/μ s。 我将对此进行研究并返回给您。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要稍等。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kondou-San、您好!   

     很抱歉耽误你的时间。  对于图2-10和图2-11、推导结果位于随附的 pdf 或 word doc. 如果我们采用图2-11的整个周期、则信号的平均值将为0、因此对于平均值、将采用半个周期。 在 参考设计中、预调制和后调制的图比例看起来也有点偏。

    e2e.ti.com/.../LCR_5F00_TI.pdf

    e2e.ti.com/.../LCR_5F00_TI.docx 

    感谢您的耐心等待、如果还有其他问题、请告诉我、

    Sima   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    π"k 等于4/μ s 的部分。" 是不是 π 的、但正确的一个"其中 k 等于1/ k Ω。"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kondou-San、您好!   

     这是 π 的;k 等于4/μ s 是错误的。 图2-10是 k 等于 π μ s、图2-11是 k =π μ s。

    谢谢、

    Sima