请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP30763 您好!
我对用于测量输出电流的电路有疑问。 乍一看、根据注释"OCP@16A"、它看起来旨在防止高于16A 的输出电流。 但是、我不太理解该电路的实际工作原理。 过流似乎会改变 LL/SS 电平、这与突发模式功能相关。
请您澄清这一点吗?
谢谢
JGE
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对用于测量输出电流的电路有疑问。 乍一看、根据注释"OCP@16A"、它看起来旨在防止高于16A 的输出电流。 但是、我不太理解该电路的实际工作原理。 过流似乎会改变 LL/SS 电平、这与突发模式功能相关。
请您澄清这一点吗?
谢谢
JGE
您好!
感谢您的提问。 您说得对、OCP 保护应该以不同的方式执行。 给我带来的不便、我深表歉意!
实际上、我在其他电源中使用了相同的电路、但使用了不同的控制器。
对于 PMP30763、请移除 R70并将光耦合器 U12的集电极(引脚4)直接连接到 BLK 引脚(U2的引脚4)。 这样、在和 OCP 条件下、光耦合器会将控制器设置为输入电压 UVLO 并将其关闭。
请告诉我这是否解决了问题。
此致、
Roberto