This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97374Q4M

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1016736/csd97374q4m

尊敬的 TI 团队:

我尝试将符号 CSD97374CQ4M PSpice 瞬态模型导入到LTSpice 中。 但我

始终出现错误:“节点太少”。 您能告诉我问题是什么吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您将 TI PSPICE 文件导入到 LTSpice 中时、符号是什么样的? 请确保符号引脚与库文件匹配。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    符号引脚与库文件匹配。 Symbol 在 LTSpice 中的外观应该是这样的。 但是、当我尝试启动仿真时、出现"Error too node"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 TI 网站上的加密模型? 如果是、Web 上的 PSpice 模型将被加密、并且只能在 PSpice 版本15.7或更高版本中运行。 为了将它们导入到支持 PSpice 模型的另一个仿真器中、需要使用未加密模型。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在使用来自 TI 网站的加密模型。 但我使用的是 LTSpice、而不是 PSpice。  

    如果我理解正确、我需要使用未加密模型。 从何处可以获得未加密模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系您的 TI 销售人员、他们可以帮助您申请未加密模型。 谢谢!