请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01605 你好!
我对两级关断保护有一些疑问。
首先 、公式15显示了一级关断电压为11.9V、 图7和8的底部图显示的电压为何约为8V?
第二、 为什么栅极电压达到5.5V、第二级关断过程将开始? 该栅极电压是指 Q1还是 SiC MOSFET?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我对两级关断保护有一些疑问。
首先 、公式15显示了一级关断电压为11.9V、 图7和8的底部图显示的电压为何约为8V?
第二、 为什么栅极电压达到5.5V、第二级关断过程将开始? 该栅极电压是指 Q1还是 SiC MOSFET?