主题中讨论的其他器件: CC2640R2F
您好、TI 支持!
我们使用 TIDA-01624 PCB 来设计 BLE 温度传感器。 我们决定使用 FR4而不是柔性聚酰胺(为了提高成本效益)来制造 PCB、但发现传感器没有广播。
有一点背景:使用 CCSv8.2、SimpleLink SDK 和连接到 PCB JTAG 的 XDS110 USB 调试探针、根据 TIDA-01624页面(www.ti.com/.../tidudw4a.pdf
尽管目前有一段时间进行了故障排除、但我们无法使用 NRF Connect 移动应用程序或频谱分析仪获取任何读数。 我们认为这是因为 由于使用 FR4制造、射频传输线路与铜制天线不匹配。
我们如何 修改 FR4 PCB 以在不使用柔性聚酰胺 PCB 的情况下解决此问题?
非常感谢!