请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01487 尊敬的 TI:
我想理解 TI Designs:TIDA-01487的第2.4.3节中的陈述
隔离式 CAN FD 中继器参考设计。
"需要210ns 的非对称延迟来支持2Mbps 的更高 CAN 数据速率。"
- 如果不存在这种非对称延迟、您能否解释对 CAN 总线的影响?
- 如果 CAN 总线以较低的数据速率(即500Kbps)运行、这种延迟线要求是否会改变?
谢谢你