请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01540 主题中讨论的其他器件: UCC21520、 TIDA-00366
您好!
关于参考设计"TIDA-01540"、您能否澄清以下问题:
- 最大输出电流和额定电压、可通过给定的逆变器设计安全地处理这些电流和额定电压。
- 请提供设计中使用的散热器器件型号/冷却方法。
- 此设计中提供的 IGBT 模块不可用。 是否有任何已确定的具有相同封装的备选器件?
此致、
达尔尚