This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01540:最大输出电流和额定电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01540, UCC21520, TIDA-00366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1032452/tida-01540-maximum-output-current-and-voltage-rating

器件型号:TIDA-01540
主题中讨论的其他器件: UCC21520TIDA-00366

您好!

关于参考设计"TIDA-01540"、您能否澄清以下问题:

  1.  最大输出电流和额定电压、可通过给定的逆变器设计安全地处理这些电流和额定电压。
  2.  请提供设计中使用的散热器器件型号/冷却方法。
  3. 此设计中提供的 IGBT 模块不可用。 是否有任何已确定的具有相同封装的备选器件?  

此致、

达尔尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Darshan:

    很抱歉我迟到了。

    额定功率:TIDA-01540参考设计旨在验证 UCC21520半桥栅极驱动器以及死区插入和互锁。 我们没有指定该 PCB 的最大负载电流。

    相关参考设计 TIDA-00366 (相同的 PCB)在高达 3.8Arms 的1.2kW (受负载设置限制)下使用自定义散热器(无器件型号、自然对流、无风扇)进行了测试。 请参阅 TIDA-00366设计指南 https://www.ti.com/lit/ug/tidubx1c/tidubx1c.pdf  、6.10章使用三相交流感应电机和负载设置进行测试。

    热器:图78显示了定制散热器的图片、尺寸大约为10cm x 30cm x 6cm。  

    IGBT 模块:TIDA-01540已通过测试 MG1250H-XN2MM IGBT 模块 TIDA-00366已使用 MIXA60W1200TED IGBT 模块。  


    此致、
    Martin Staebler