This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试使用 PSpice for TI 来仿真 LM43601 webench 设计

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1036150/trying-to-simulate-lm43601-webench-design-with-pspice-for-ti

主题中讨论的其他器件:LM43601

您好!

我尝试使用 PSpice for TI 对以下 Webench 电路进行仿真、但无法获得正确的输出:

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=00B868F4C9F883B5

以下是我的 PSpice 瞬态分析和原理图:

e2e.ti.com/.../LM43601_5F00_Schematic.pdfe2e.ti.com/.../LM43601_5F00_Transient.pdf

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    您是否使用反相模型。 对于反相降压/升压设计、电源转换器的电路模型节点发生了一些变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    在模型中、它显示"Model Functionality is corrected" to make compatible for IBB"、且基准电压为 GND 而不是0V。 因此我想它应该起作用。 此外、在产品现场、PSpice 模型被描述为同相和反相。

    我还尝试在输入和输出之间自举输入电源、如第9页 :www.ti.com/.../snva856a.pdf 所述

    但它不起作用。

    在模型上、我可以更改默认设置为0的模式、但在任何地方都找不到该模式的含义。 这与反相有关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我只会坚持使用逆变参考设计、这对我来说是很好的。

    我尝试用 webench 设计中的参考设计值替代参考设计的值、但也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    您是否希望优化参考设计?

    具体想做什么...也许我可以提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    实际上、我有几个我被卡住的地方。

    Webench 设计的输出电流为1A。 反相参考设计仅在0.7A 时有效。 这是可以的、但我更喜欢1A。

    此外、我无法使 SYNC 与反相参考设计一同工作。 非反相参考设计工作正常、但非反相参考设计工作。 我想将其同步到1MHz 3.3V 时钟。

    我随附了原理图:

    e2e.ti.com/.../7608.LM43601_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    器件是峰值电流限制、该限制由峰值电感器电流决定。 同相 APP 中的直流电感器电流等于直流负载电流。 IBB 情况并非如此。

    为了确保您低于器件的电流限制、您可以查看 AppNote 链接下方的等式6

    https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf?ts=1631817308205&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    关于同步、请注意您的 IC "接地"基准已更改。

    数据表中的 Vsync 高/低 EC 规格与 IC"接地"的关系。 您将需要改变时钟源的电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的应用手册!

    我希望可以再次打扰您。 我看到您的说法、但我无法正确同步。 我现在已经使用了一个3.3V 时钟源、该时钟源以 LM43601的 AGND 为基准、如您的应用手册中所述。 应用 SYNC 信号后不久、开关将停止。 但是、当它仅以1MHz 运行时、仅使用 RT 电阻器而不使用时钟、则没关系。 仅当应用1MHz 时钟信号其折叠时。

    e2e.ti.com/.../LM43601_5F00_Transient_5F00_6.pdf

    e2e.ti.com/.../LM43601_5F00_Transient_5F00_7.pdf

    e2e.ti.com/.../LM43601_5F00_Schematic_5F00_3.pdf

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    由于某种原因、它看起来不稳定。

    为了确定器件的瞬态性能、我会考虑将器件置于 FPWM 中并使用您计划用于设计的 BOM。 当外部时钟将器件置于 FPWM 中时、这将允许您评估设计在与外部时钟同步时的情况。