This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:此电池充电器设计是否纯粹是模拟设计(不受任何 MCU 控制)

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015, TIDA-010080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1032409/pmp40766-is-this-battery-charger-design-purely-analog-free-of-any-mcu-control

器件型号:PMP40766
主题中讨论的其他器件:TIDA-010015TIDA-010080

通用输入500W CC/CV 电动自行车充电器参考设计是否没有任何 MCU 控制?

我对其测试报告中的"为 MCU 板保留可调 CC/CV 选项、使其适用于多节电池充电应用"的说法感到困惑。  我在 BOM 中看不到任何 MCU。

我对 TIDA-010080和 TIDA-010015参考设计也有同样的疑问。

请你帮助澄清这一点。

Regads、

Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该参考设计现在 由模拟电路设计、用于设置固定的 CC/CV 点、该语句意味着可以使用外部 MCU 板来调整 CC/CV 环路中的基准、以调整充电电流或电压。