Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015, TIDA-010080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP40766 主题中讨论的其他器件:TIDA-010015、 TIDA-010080
通用输入500W CC/CV 电动自行车充电器参考设计是否没有任何 MCU 控制?
我对其测试报告中的"为 MCU 板保留可调 CC/CV 选项、使其适用于多节电池充电应用"的说法感到困惑。 我在 BOM 中看不到任何 MCU。
我对 TIDA-010080和 TIDA-010015参考设计也有同样的疑问。
请你帮助澄清这一点。
Regads、
Nitish