This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060008:未看到 RS485收发器的 A/B 输出

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/980868/tida-060008-not-seeing-a-b-output-from-rs485-transceiver

器件型号:TIDA-060008

RS485收发器未提供任何输出、但我看到收发器 D (引脚4)上有输入。  不确定 DIN1和 DIN2跳线是否实用以及是否需要多谐振荡器。

感谢您为使基本电路正常工作提供的任何帮助。

我相信我尝试通信的 RS485器件是全双工的、我已经验证了现成的232-485转换器可以正常与器件通信。  而不是这个电路。

感谢你的任何帮助。  甚至是更简单、更可靠的电路。  我喜欢这个最初是因为它的隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    在同一主题上、似乎有两个主题。 我将关闭这一个、我已将另一个分配给 RS485应用专家、他应该能够提供帮助。

    此致、