主题中讨论的其他器件:TIDA-00284
您好!
我需要设计升运器制动器的柱塞移动检测、其中用于激励线圈的直流电压始终为未滤波直流电、直接来自桥式整流器。 在本参考设计中、对使用的电压进行了滤波、因此电流迹线是平滑的、而未滤波的直流情况则不是如此。
您对我如何在该电路中解决此问题有什么建议吗?
提前感谢您。
Sjamie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要设计升运器制动器的柱塞移动检测、其中用于激励线圈的直流电压始终为未滤波直流电、直接来自桥式整流器。 在本参考设计中、对使用的电压进行了滤波、因此电流迹线是平滑的、而未滤波的直流情况则不是如此。
您对我如何在该电路中解决此问题有什么建议吗?
提前感谢您。
Sjamie
您好、Schamie、
您是否尝试使用未滤波的直流电源来表征螺线管。 波形有助于更好地分析。
当电磁阀被激活时、目标区域是电流波形的初始转换、此转换可能跨越几十毫秒。 在此阶段、电流中可能存在两个纹波、一个是由于未滤波的直流纹波、另一个是在柱塞移动期间。 与直流电压纹波引起的电流变化(持续时间更长、例如:10ms)相比、我想柱塞移动期间的电流下降将更深(持续几毫秒)。 因此、我认为我们将能够区分不同的情形。 您还可以在直流总线上提供一些电容、以便对直流电压进行一些滤波。 我们还有另一个设计 TIDA-00284、它显示了230V 交流(具有电压纹波)整流电压下的电流骤降、请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/tidu584a/tidu584a.pdf 中的图29
谢谢、此致、
制造商