主题中讨论的其他器件:TIDA-00951
您好!
当我尝试将程序刷写到器件(对于 TIDA-00951直流/直流转换器)时、我收到了以下屏幕截图中显示的错误消息。 在尝试擦除扇区 A 时、该操作超时、现在全部读取0x0000。 自首次连接到目标电源以来、电源也从5V 下降到大约3.9V。
我有另一个器件要用替换锁定的器件、但我想避免犯同样的错误。 我是否有任何具体的错误、或者我可以采取哪些措施来降低意外锁定的发生几率?
谢谢、
桑迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我尝试将程序刷写到器件(对于 TIDA-00951直流/直流转换器)时、我收到了以下屏幕截图中显示的错误消息。 在尝试擦除扇区 A 时、该操作超时、现在全部读取0x0000。 自首次连接到目标电源以来、电源也从5V 下降到大约3.9V。
我有另一个器件要用替换锁定的器件、但我想避免犯同样的错误。 我是否有任何具体的错误、或者我可以采取哪些措施来降低意外锁定的发生几率?
谢谢、
桑迪
桑迪
感谢您联系 E2E。
在闪存编程期间、C2000器件在3.3V 电源上消耗的电流比正常运行期间要高一点。 我不确定电路板为什么会消耗额外的电流后编程(即使后编程出现问题)。
我注意到您的电源具有130mA 电流钳位、在本例中、电压仅为3.9V、此器件的典型电流消耗在128mA 范围内。 我们可能在编程期间钳制了电源、这可能导致超时。
我不确定这块特定电路板上还有哪些其他组件、但您可以考虑将限值提高到250mA 左右、以便为编程和正常运行提供一些余量。
除此之外、如果您有足够的未使用闪存空间、我建议将代码放置在扇区 A 和 H 之外。 扇区 A 包含密码、 并且与扇区 H 保持平衡。 我们越能避免接触这些扇区中的每个扇区、如果发生超时或电源事件、则可能性就越小、因为这样会影响可锁定器件的密码。
最棒的
Matthew