This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01580:构建 ECG 电路需要哪些组件?

Guru**** 666040 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580, TIDA-00096, TIDA-010029
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/975986/tida-01580-what-components-are-needed-to-build-an-ecg-circuit

器件型号:TIDA-01580
主题中讨论的其他器件: TIDA-00096TIDA-010029

你好! 我正在尝试确定哪种电路最适合高级设计项目、并对为 ECG 应用构建电路所需的部件感到困惑。 我们决定在 TIDA-01580、TIDA-00096、TIDA-010029和使用 MSP430G2 Launchpad 的电路(https://www.ti.com/lit/an/slaa280b/slaa280b.pdf?ts=1612299021019) 浏览文档、了解所有这些电路都需要 AFE、MCU 和升压转换器、并且需要评估模块才能使其正常运行? 如果有任何人可以与我交谈/联系以确定这一点、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这实际上取决于您想要设计什么以及用于何种应用/目的。 在提出任何建议之前、我会提出几个问题:

    1.有多少导联 ECG? 多少个电极? 需要呼吸?

    2.电源是什么? 电池供电还是其他?

    3.数据采集? 还是通过蓝牙发送? 是否显示数据?

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    1.首选3导联、但我们也对替代类型的电极感兴趣、例如用拇指使用传感器的电极。

    2.最好使用电池供电,但 USB 电源可以。

    3.我们希望数据可以在 PC 上或在可能的情况下通过 MCU 显示。 蓝牙会更好、但该项目不一定需要蓝牙。

    非常感谢、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 TIDA-01614设计。

    它显示了一个方框图、符合您提到的所有规格。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主页上列出的所有元素是否都需要使其正常工作、或者是否需要除这些元素之外的其他组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、与 TIDA-01614页面所示相比、您所需的组件更少。

    您至少需要 从 TIDA-01614的方框图中获取 ECG 器件(ADS129x)、微控制器和电源管理(电池充电器、LDO、升压等)。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia