This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00699:建议放置电容器

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00699
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/986635/tida-00699-capacitor-placement-recommendation

器件型号:TIDA-00699

您好!

在 TIDA-00699的参考原理图中、输入电容器通过 直角放置进行级联。  我可以知道原因吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然设计时间更长、但最初这是作为冗余来实现的、以减轻一个电容器发生短路以及将输入端短接至 GND 的影响。 它们垂直放置(在布局中也是如此)以涵盖 x 轴和 y 轴上的电路板柔性可能导致其中一个电容器发生短路的情况。