This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:TIDA-00663为什么需要两个 TDC7200才能工作?

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TIDA-00663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/986540/tida-00663-tida-00663-why-need-two-tdc7200-to-work

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:TDC7200

大家好、支持团队

我们看到了 TIDA-00663原理图、为什么需要两个 TDC7200才能工作?

什么`s 不同的功能?

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    问得好、答案可在 TIDA-00663文档第18页的第3.1节中找到。 本设计使用两个 TDC7200的原因是它们试图消除器件的消隐时间。 TDC7200的典型消隐时间为12ns、这可能会导致在尝试感测小范围内的事物时出现问题。 这种方法基本上消除了消隐时间、以便在不丢失物品的情况下检测近距离物品。 要使此类应用正常工作、不需要两个 TDC 器件、但它们只是创建了一个更强大的系统、可以处理更远的距离。 希望这能解答您的问题。

    最棒的

    Isaac