This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 PSpice 仿真 LM7310

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/986059/simulating-lm7310-with-pspice-for-ti

主题中讨论的其他器件:LM7310

我尝试使用 PSpice for TI 仿真工具重现 LM7310示例原理图。  输入电压从0变为12V、但输出保持在0V。  请查看存档的仿真项目以及我尝试仿真的示例、并告知我是否做了错误或模型是否有错误。

注意: 引脚6应为常闭、但如果我不将此引脚连接到 something.e2e.ti.com/.../ideal_5F00_diode_5F00_af_2D00_2021_2D00_03_2D00_15T18_2D00_58.zip、则仿真会阻塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的联系。 我明天会回来。

    此致、

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了仿真、以便在 Kunal 工作。  我只需要将停止时间延长至50ms。