This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00254:是否可以将 TIDA-00254与 Flir 的 BlackFly S 系列配合使用

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/984369/tida-00254-is-it-possible-to-use-the-tida-00254-with-the-blackfly-s-series-from-flir

器件型号:TIDA-00254

大家好、

我们的客户想知道是否可以将 TIDA-00254与 Flir 的 BlackFly S 系列配合使用、以及在参考硬件中使用哪些摄像头规格是必需的。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    欢迎回来参加 E2E 论坛!

    您的客户是否考虑使用 BlackFly S 来替代 EVM 的光学模块或与之并行使用?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    客户希望使用与 TIDA-00254用户指南中的 Flea3摄像头类似的 BlackFly S。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    根据用户指南:

    "每种投影图案都由 Point Grey Flea3全局或滚动快门摄像头或兼容的 Open CV 摄像头(如网络摄像头)捕获。"

    所以、只要您使用的摄像机与 OpenCV 兼容、您就可以了。 我不相信该团队已经使用该特定的摄像机测试了该平台、但看起来它是由同一家公司开发的。

    但是、我要注意的是、您所查看的摄像机的分辨率较低。 因此性能可能与推荐的摄像机不同。

    但愿这对您有所帮助。


    此致、

    Philippe Dollo