This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020011:使用毫米波雷达的指点设备

Guru**** 2475925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/982390/tida-020011-pointing-device-using-millimeter-wave-radar

器件型号:TIDA-020011

您好!

我们的客户希望使用能够识别指尖移动的传感器、例如 PC 鼠标(指针)。

目标是使用手势操作大约14英寸的 LCD、但客户希望在 LCD 上以 QVGA (320x240)分辨率显示指尖移动、而不是简单的手势。
该毫米波雷达能否获得上述分辨率?

它应以毫米或更小的单位显示指尖移动。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    毫米波手势检测将无法实现这一点。

    在毫米波手势检测中、使用了 Mouvement 的多普勒特征。 这要求振幅大于 mm 的移动

    谢谢你

    Cesar