尊敬的专家
我想对 LMR50410Y3F-Q1降压转换器进行仿真。 Tina 或 Webench 电源设计器中没有仿真模型、因此我必须使用 PSpice for TI。 我从 https://www.ti.com/lit/zip/slum770下载仿真模型 、然后打开仿真文件。
我更改了一些参数、并看到了注释:"仿真运行2.4ms、在4核2.8GHz 机器上运行大约需要60分钟。" 我不想相信、我检查了仿真参数。 最大步长设置为8ns、我将其设置为400ns (我也删除了并留空)、我设置了2.6ms 仿真、花费了大约40分钟。 我意识到、我犯了一个错误、更改了一个参数、我再次启动了仿真、又花了40分钟。 这是令人难以置信的。 由于软启动功能、IC 无法在1.8ms 之前开始生成输出、因此我无法使仿真持续时间缩短。
如何加快仿真速度? 我使用 LTSPICE、并使用 LT3502进行了类似仿真(在2.2MHz 下工作、与 LMR50410类似)、仿真需要30秒(仿真持续时间为2.6ms)。
仿真设置窗口中有一个速度选项、默认值为3、我将其保留为3。 我认为软件太慢或太复杂了。 它可能会产生非常非常非常精确的结果、但它非常缓慢、并且变得无用。 谁可以等待60分钟进行2.4ms 仿真? 我认为、如果有办法加快速度、TI 就没有写一条注释、说明2.4ms 仿真需要60分钟。
我是否应该更改 Gmin 值、或者我可以做些什么来使其像 Ltspice 一样更快?
此致