您好!
我正在基于 此实现电路。 对于我们的大多数产品、我们必须承受16V 短路和 GND 短路。
该电路是否支持/承受这些情况? 谢谢!
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在基于 此实现电路。 对于我们的大多数产品、我们必须承受16V 短路和 GND 短路。
该电路是否支持/承受这些情况? 谢谢!
Adam
尊敬的 Adam:
如果 Eric Schott 对参考板更加熟悉、我将向他添加这个主题。 我不确定所有组件是否都能够承受16V 接地短路、但 TCAN1042的总线容错至少为+/- 58V。 有些版本具有更高的总线容错能力。
不过、这仅适用于 CANH 和 CANL 引脚上的差分电压。 其余的引脚具有绝对最大额定值:
超过这些额定值中的任何一个都可能导致器件永久损坏。 将16V 短接至 GND 会损坏该器件、因为 VCC 和 VIO 引脚上允许的最小电压为-0.3V。 但是、CAN 总线可承受高达+/- 58V 的临时故障。
最棒的
Chris
尊敬的 Adam:
为了更好地回答 Chris 的问题、收发器本身在 CAN 总线上的16V 短接没有问题、因为它的额定电平要高得多。 可选终端电路的承受能力将取决于其实现方式。
此参考设计中的光照特性在关闭时在其输出状态下可承受60V 电压、这意味着它也可承受16V 短路电压。 继电器接通时、如果将足够的串联电阻与其导通状态电阻结合使用、则100mA 的最大电流也足够。 如果短路仅是瞬时的、则可以使用典型的终止值、因为允许的峰值脉冲电流更大。
由于隔离栅极电压的方法更多、因此更难评估基于 FET 的解决方案、因此我将通过推荐光伏 ay 解决方案来简化我的响应、从而实现最佳的系统容错。
如果您有任何疑问、请告知我们。
此致、
Eric Schott