This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01623:

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01623, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/971565/tida-01623

器件型号:TIDA-01623
主题中讨论的其他器件: UCC28780

TIDA-01623不启动、

PFC 正常、

ACF:Vo=0V、  

我不知道触发哪种保护。

Vdd、CS、VS、run 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否获得了 TIDA-01623板、或者您是否构建了具有 TIDA-01623参考的板。

    如果您构建了定制板、请分享您的原理图和 PCB 供我们检查

    BR

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    最大 Wang1:
       非常感谢您的回复。   我 使用 TIDA-01623基准构建电路板。 PCB 是根据参考设计设计设计的。
    我是否需要提供任何其他文档?  渴望获得帮助、即使是有点思考。
       
       祝您好运!
                    
       Yoyi Yan
       三和 Laserconn Co.、Ltd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanhe

    由于没有 PCB/Schmatic 可用、我无法找出根本原因、基本上您应该检查变压器辅助绕组的极性是否正确、对于 IC 相关的调试问题、您也可以联系 UCC28780产品线以获取更多评论。

    BR

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 BR

       这个地方似乎 无法插入文件。我将首先上传文件、我想知道你是否看到它。

         美好的一天!

        Yoyi Yan     Sanhe Laserconne2e.ti.com/.../100W12V.PCBe2e.ti.com/.../100W12V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../750344911r00-Spec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、向客户展示原理图和 PCB 并不是一个好地方、您能否将文件发送到我的 TI 工作邮件 m-wang1@ti.com

    谢谢

    BR

    最大