请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00951 您好!
我有几个有关升压模式的问题、
- DELAY_1和 TDELAY_2的用途是什么?
- 需要有 ZVS、晶体管在低侧吗?
在500W 的"功率升压"期间、晶体管上会产生很大的功率损耗。
我面临的另一个问题是、我可以在 TIDA 00281 LV1和 LV2桥臂上看到大量噪声、因此 DSP 输出端的信号、我怀疑 DSP 和晶体管之间的缓冲器存在问题。 如果此噪声正常(橙色信号)、您能否断言我?
谢谢、此致、
Michael