This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060034:精度测试

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/969899/tida-060034-accuracy-test

器件型号:TIDA-060034
主题中讨论的其他器件:TMP117

您好!  

客户对参考设计中提到的精度测试方法有以下问题。 您能否与我们分享用于精度测试的油液批次?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我们使用的校准浴池与 Fluke 和其他公司销售的类似。 这些浴池通常与水或各种油一起使用。 我们使用高密度 HT 热传导液体实现宽温度范围和低电导率、这使我们能够整合电子产品。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢任   

    您能否向我发送品牌和型号以及它是否符合 IEC-80601-2-56标准?

    根据客户的请求。

    此致、  

    VL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    TMP117数据表第一页中的说明:

    • 医疗等级:符合 ASTM E1112和 ISO 80601-2-56标准
    • TMP117器件在生产环境中经过100%测试、可通过 NIST 进行追溯、并使用经 ISO/IEC 17025认证标准校准的设备进行了验证。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、  

    我们是否知道 所使用的油液批次模型?  

    谢谢、  

    VL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我无法分享生产测试的详细信息。 我分享了我们在开发工作中使用的设备和液体。

    谢谢、