This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PSPICE-FOR-TI:我无法安装 PSpice for TI。 错误消息显示"发生内部错误"(-8)或(-12)

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/969719/faq-pspice-for-ti-i-cannot-install-pspice-for-ti-the-error-message-says-an-internal-error-occurred--8-or--12

器件型号:PSpice for TI

这仅适用于错误代码-8或-12

当尝试使用我的访问密钥安装 PSpice for TI 时、我收到以下消息:

这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仅适用于错误代码-8或-12
    授予您的访问密钥适合在最多3台计算机上安装。 因此、安装程序需要从计算机读取 BIOS 信息。 如果 BIOS 信息不可用、登录屏幕将显示此消息。


    请要求客户的 IT 部门授予 BIOS 权限,然后重试安装。 具体而言、安装程序将需要以下命令:
    WMIC BIOS 获取序列号
    WMIC BIOS 获取制造商信息
    WMIC csproduct 获取名称
    WMIC 磁盘驱动器获取序列号

    如果要在虚拟机内部安装,则可能是在 VM 设置中关闭了主机 BIOS 访问。 请启用它并重试。

     如果您仍然遇到困难、 请单击此处在 PSpice for TI E2E 论坛上打开新主题。  

    在此处查看更多有关 PSpice for TI 的常见问题解答