请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00421 主题中讨论的其他器件: DS90UB913A-Q1
尊敬的先生/女士:
我们希望模拟对 ADAS 传感器的热机械效应、并通过对物理组件的测试来验证我们的模型。 为此、我们从您的参考设计中预先选择了摄像头(TIDA-00421)。
但是、我们有几个相关的问题。
- 我们的录制系统可以从摄像机接收 FPD-Link III 数据。
- 测量链中是否需要其他相关组件/设计?
- 您建议使用哪种组件来替代在 TIDA-00421设计中标记为不可用的串行器 DS90UB913A-Q1?
- 我们还欢迎您与我们分享设计方面的所有数据或培训材料、以优化我们的热机械模型、例如:
- 组件的全局机械特性(芯片和支脚的近似年轻模量)
- PCB 3D 模型的主要构成材料的热属性。
感谢您的回答和帮助。
Yves Mollet