请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01527 大家好、
大家好。 此参考设计(TIDA-01527)替代了现已过时的 TIDA-00363、TIDA-00796和 TIDA-01507。
我们的客户知道参考设计 TIDA-00796已经过时。 但是 、我们的客户拥有 基于旧的 TIDA-00796参考设计的现有硬件。
现在他们需要从代码设计开始、因此 TIDA-00796固件将是有用的参考代码、如果您可以共享 TIDA-00796固件、是否可以?
提前非常感谢您的支持。
此致、
Jonathan