This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00254:摄像头无法连接

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/995635/tida-00254-camera-can-not-connect

器件型号:TIDA-00254

您好!

你好。

我们的客户有以下问题;

使用 DLP_LightCrafter_4500_3D_Scanner_Application.exe 时 、投影仪已连接、但摄像机未连接。 错误为 camera_ID_invalid。
在 DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application_Config.txt 中、camera_type = 0  

使用 Flir 软件时、摄像头工作正常。

您是否有解决此问题的建议?

期待您的回应。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    欢迎回来参加论坛。

    客户的 Flir 摄像头是如何连接到系统的?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    在使用 DLPDLCR4500时、请客户参阅以下用户指南以了解有关摄像头接口等的问题。

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu019b/dlpu019b.pdf

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    感谢您的回答。


    我收到了我的客户的反馈。 请参阅下文。

    "要使用摄像机设置 lightcrafter、我遵循了您使用的用户指南。
    此外、我还询问了是否可以将 TIDA-00254与我现在使用的摄像头配合使用。 只要摄像机支持 OpenCV、他们的响应就是肯定的。

    E2E 论坛中有一个问题完全相同。 不幸的是、本案例中采用的解决方案未能解决我的问题。

    https://e2e.ti.com/support/dlp/f/dlp-products-forum/605556/dlp4500-tida-00254-camera_id_invalid?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dlp4500-tida-00254-camera_id_invalid#

    我现在的问题是、为什么在遵循用户指南时出现错误"Camera id invalid (摄像头 ID 无效)"?
    "

    期待您的意见。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    您(或客户)在系统中使用哪种摄像头?

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    是否有关于上述问题的任何更新? 如果连接摄像头时仍有问题、您可能需要尝试使用另一个"已知良好"型号、以查看软件是否首先工作。 然后、您可以测试与要使用的摄像机的兼容性。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    你好。 刚才我们的客户做出了回应。

    ""
    我们使用来自 Flir 的 Blackfly S USB3摄像头。
    我们能够解决摄像头连接问题。 我们已经安装了一个旧得多的驱动程序。 这会导致其他 e2e 论坛帖子中所述的下一个错误(格式7)。 我们知道、我们必须更改摄像头上的设置或使用定制代码从 TI 构建 SDK。
    但是、我们不理解为什么您的程序(DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application.exe)无法使用最新的摄像头驱动程序。 特别是因为在用户指南中描述了如果您不使用建议的摄像机、只需将设置更改为"OpenCV 摄像机"(dlpu019b.pdf)。 但这仅适用于 Microsoft 推荐的网络摄像头、而不适用于 Flir 摄像头。 您能否向我解释一下软件如何识别摄像机? 或者、为了能够使用最新的驱动程序、我们必须在源代码中更改什么? ""

    您能进一步帮助我们吗? 谢谢你。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    将调查驱动程序兼容性问题、并查看我是否可以在接下来的几天内将其发布到这里。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    谢谢你。 我们将等待。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    谢谢你。 我们将在获得更多信息后立即在此处发布。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    此问题似乎可以按如下方式解决:

    "您需要更新 DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application_Config.txt 文件中的"camera_type = 0"。 此文件可在顶层安装文件中找到。

    有关详细信息、请参阅用户指南第26页。

    另外、请仔细检查您是否已执行用户指南第2.2和3.2节中的所有上述步骤、并已正确设置摄像机。

    请注意、如果您使用的是未触发的摄像头、则三相混合扫描将不起作用。"\


    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Philippe