请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00555 主题中讨论的其他器件: TIDA-00222
您好:
我下载了 TIDA-00555汇编文件:tidrfe6、并通过以下在线网站将此文件传输到 kicad 文件: Altium -> KiCad 转换器(futureware.at)。
之后我无法打开.kicad_PCB 文件,错误为:
我下载了另一个产品:TIDA-00222、运行良好。
可以帮帮我吗?