This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00332:TIDA-00332 Altium 参考设计错误?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/876229/tida-00332-tida-00332-altium-reference-design-wrong

器件型号:TIDA-00332

你(们)好。

在 Altium http://www.ti.com/tool/TIDA-00332#descriptionArea 中的此处找到的参考设计中的多个故障

元件具有其他值、然后显示在原理图中。 仿真和 SBOA295中的其他值。

`m 地、我也不确定除了电容和电阻器之外、Z 二极管是否也有问题?  

BR、

Markus

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。  因此、如果我正确地解释了您的陈述、您可以下载光绘文件、然后将我们推荐的组件替换为不同的组件、制造和组装电路板、现在您看到的结果与我们参考设计中显示的结果不同。  如果是、您能告诉我使用了哪些器件吗?  我需要制造商器件型号来确定您是否超出了其建议的工作条件。  如果我误解了您的意思、请详细说明、以便我更好地理解您可能会看到失败的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    首先、我在 Altium 原理图中实现了它。 原理图中显示的值与元件本身不匹配。 例如 R3、C1、C2、R2...

    此外 、在第14页的 TIDU833- 2015年3月文档中、实际 BOM 中有 R1 1R (mouser)、但需要是200kr。 另外、与第14页上的原理图相关的 C1、C2应为100nF、但在 BOM 中有10pF。  

    这一点非常令人困惑。  

    另一个原因是第二个较新的文档 SBOA295–2018年6月、其值不同。  

    BR

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    感谢您的澄清、我现在了解您的问题。  我也看到部件 BOM 部件与原理图中的内容或 Altium 文件中的内容不完全匹配。  我怀疑在2014年进行布局的人很懒、只是试图在 Altium 库中使用具有相同占用空间的现成器件、然后他们通过在原理图中添加或编辑标签来隐藏这一点。  由此给您带来的不便、我们深表歉意。  我将查看是否更正 BOM 中的任何错误、并向您发送修订版本。 我还将尝试修改我们的在线文档和 Altium 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我查看了 BOM 并修改了一些器件、以获得下表。  我尚未在工作台上构建和验证这一点、因为这可能需要几天的时间才能实现、但我认为下面的器件可以正常工作。  除 DEM 制造器件之外的所有这些器件均可在 DigiKey 上找到。  香蕉插孔可在慕斯上找到、现在似乎由 Deltron 制造。  至于49.9K 电阻器、我注意到通常不提供、因此我为此提供了一个替代器件型号。  我选择的器件没有所需的最低采购数量。  如果您计划为产品构建大量这些产品、您可能会考虑在批量购买时给予您折扣的其他产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我已将此信息输入到我们需要更新的配套资料项的日志中。  我们将采取措施更新文档。  但是、由于有多层的质量控制、因此可能需要一些时间。  到目前为止、我认为我在上面推荐的器件应该足以满足这个设计的要求。  因此、我将关闭该线程。  但是、如果您在实施 TIDA-00332设计时仍然遇到问题、请在下面回复、我很乐意为您提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    到目前为止是否有任何更新?

    谢谢、
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    到目前为止,它尚未向前迈进。  我需要让我们的 PCB 建模团队将相关器件添加到我们 PCB 布局计划的器件库中、使用我上面推荐的器件构建电路板、验证结果、 然后、完成需要多人授权和批准的文档更新过程。 我将尝试在下周的队列中构建电路板。