主题中讨论的其他器件:TPS2379、 TPS23881、 UCC2897A
你(们)好
1、 我想知道、在 PMP7499参考设计实际支持12V@5A (60W)应用的情况下? 我的意思是、在60W 负载下、内部和外部 MOSFET 可能持续流动1.1A (电压为57V)。 TPS2379因过热而不会关断?
2、 还有一个问题。
根据 slua535、其假定的导通延迟时间为0.1us; 典型的 Fsw 为250kHz。 因此、RON 可能为69.8k、而 ROFF 可能为88.7k。
但在 PMP7499中、RON 为 R30=80.6k、ROFF 为 R31=61.9k。
这两个值是从哪里计算的?
PMP7499参考设计中的导通延迟时间是多少?
并且 RON=69.8k、ROff=88.7k 也适用于此参考设计?
http://www.ti.com/cn/lit/df/slvrb55/slvrb55.pdf
谢谢你。